This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:Product_Selection

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640820/tusb319-q1-product_selection

器件型号: TUSB319-Q1

我想拥有一个具有以下属性的 USB C 电源广播设备:

1) 广播负载(电池充电器)1p5A 电流可乘性  

2) 无需(或需要)USB 数据传输

3) 没有数字编程(SPI、I2C 等)。 需要上拉或下拉电阻器

4) 仅表面贴装

5) 5V 直流电源

TUSB319-Q1 USB Type-C DFP 端口控制器“可能是解决方案、但我观察到没有与数据 (+) 或数据 (-) 的连接。   

 

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用此部分通过 CC 线路来广播 5V 1.5A 的电流能力。 (最高可达 5V 3A)。 TUSB319-Q1 在 D+和 D-通道上不起作用。 如果不需要 USB 通信、这些引脚可以在 USB Type-C 连接器上保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间和精力。