This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:P1V15_AUX 电源问题

Guru**** 2980600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641090/tusb8042a-p1v15_aux-power-issue

器件型号: TUSB8042A

1V15_AUX VREG_uPOL 在交流上电期间出现 OCP 问题。 您能否告诉我们 VDD (1.15V) 的最大电流 (Imax)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GRSTz 低电平期间、VDD 电流可能高达 220ma。

    好极了

    Brian