This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:输入/输出延迟时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637543/tmux1119-in-out-delay-time

器件型号: TMUX1119
主题中讨论的其他器件: TMUX1575、

尊敬的团队:

 

我只看到数据表显示了器件支持高达 250MHz 的 BW。 但我不会看到输入/输出端口之间的延迟时间。 您能否帮助确认我们参考的规范?

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们针对该器件指定的时序特性是 T_TRANSITION 和 T_BBM。

    转换时间定义为在地址信号之后器件输出上升或下降 10%所需的时间
    上升或下降至超过逻辑阈值。

    TBBM 是断开和闭合之间的延时时间、称为先断后合延迟。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    对于 TBBM、我认为这也是端口转换行为的规范。

    但如果连续使用一个端口、我想确认延迟时间。 请参阅下图。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们不对此进行说明。 但是、当多路复用器始终开路时、它充当导线、导线的电阻为导通电阻。 延迟应该可以忽略不计。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    我认为电路是由 MOSFET 实现的、是正确的吗? 您是否有具体的规格?

    TMUX1575 具有它。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、这是 CMOS 开关。 遗憾的是、我们没有为 TMUX1119 指定此规格。

    此致、
    Katy