This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:DCC 慢速瞬态脉冲

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640955/tcan1044-q1-dcc-slow-transient-pulse

器件型号: TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1、

尊敬的

在模型“A"的“的数据表中、我看到与不带“A"的“的模型不同的值。  

瞬态电压符合 ISO 7637-3 - DCC 慢速瞬态脉冲。

TCAN1044A-Q1(SLLSFJ3D–2023 年 8 月–2024 年 10 月修订):±30V

TCAN1044-Q1(SLLSF17D–2019 年 8 月–2025 年 3 月修订):±85V

根据型号、这两个值实际上是两个不同的值、还是两个数据表中的一个已过时?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、这些器件是两个不同的器件、它们具有指定的两个不同的数据表。

    请注意、 大多数应用不需要高达 85V、 如果可行、强烈建议使用具有更强大 HBM 规格的新型器件。

    此致、

    Michael。