This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:有关转接驱动器建议的查询

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640884/tdp142-inquiry-regarding-redriver-recommendations

器件型号: TDP142

您好:

我的客户在以下情况下正在寻找转接驱动器 IC。

  - AP(DP 1.4 支持)

  -接收端:7.8K eDP 面板(MST 2 流,单 TCON 拼接结构)

  -传输速率:HBR3

  -通道数: 4 通道

  -控制:辅助控制(基于辅助通道的 DPCD 控制)

请在 TI 的转接驱动器产品中推荐最合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDP142 是一种可能的解决方案。 作为转接驱动器、它可以支持 DP1.4 或 HBR3 8.1Gbps。  

    它还可以支持 4 个通道。 对于 AUX、它不参与源端和接收端之间的实际链路训练、而是监视 AUX 流量进行电源管理。

    谢谢

    David