This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:最佳外延制造公司针对 CPO 的 TIA 产品选择咨询

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, OPA855, ONET8521T, ONET8551T, ONET2804T, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640441/onet8551t-tia-product-selection-inquiry-for-cpo-by-best-epitaxy-manufacturing-company

器件型号: ONET8551T
主题中讨论的其他器件: ONET2804T、LMH32404 、OPA855 、ONET8521T、 LMH32401

尊敬的 TI 团队:

这位是中国台湾最佳外延制造公司的 William。

我们希望在 CPO 平台设计中采用您的 TIA 解决方案。

此时、我们认为 ONET8551T 可能是选项、但我们可以更好地对此进行进一步讨论。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

     感谢您联系我们。  ONET8551T 支持高达 11.3Gbps 的速率和 9GHz 带宽、具体取决于 CPO 平台设计。 如果您的平台旨在实现更高的性能、我们还提供 ONET2804T、这是一种 4 通道多速率操作、每通道速率高达 28Gbps、带宽为 21GHz。 但是、对于  A 到 CAN 范围内的 APD 应用、我建议仅使用 ONET8521T 或 ONET8551T。  如果 APD 大于 1pF 的电容、我建议改用 OPA855 或 LMH32401、LMH32404。  

     如果您对此器件有其他疑问、请告知我们、我们可以在此处或离线提供帮助。  

    此致、
    Sima