This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:查看原理图

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640452/hd3ss215-review-the-schematic-diagram

器件型号: HD3SS215

请帮助查看用于 HDMI 信号二合一输出开关的 HD3SS215 原理图  

print02_Schematic prints.pdfprint02_SchematicPrints.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    大多数原理图看起来都不错。 我唯一要更改的是 DDC 时钟和数据线的电压源。 如果这是 HDMI 2.0 应用、这些线路必须上拉至 5V。 数据表的第 9.2.2.2 节对此进行了说明。

    谢谢您、

    Aidan