This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:电源状态寄存器中的 DEBUG_ACC_CONNECTED 位

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638477/tusb422-debug_acc_connected-bit-in-power-status-register

器件型号: TUSB422

要使 TUSB422 在电源状态寄存器中设置其 DEBUG_ACC_CONNECTED 位、必须在 CC1 和 CC2 线路上设置哪些电阻值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    根据 USB-C 规范的附录 B、CC1 和 CC2 应该是 PU 值 RP 的值、或 PD 值 RD 的值。

    最好使用固定电缆连接 CC1/CC2、或直接连接到端口处的 TS。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。