This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320 DRP、带负载开关

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637819/tusb320-tusb320-drp-with-load-switch

部件号: TUSB320

尊敬的 TI 团队:

我考虑使用 TUSB320 作为 CC 控制器来满足下述设计要求:

  • 我的电路板具有 5V 主电源、但当不存在主电源而我插入充电器时、也应该使用 Type C 端口(通过 UFP 模式)上电。 5V 3A 电源曲线我可以正常使用。
  • 当主电源可用时、闪存驱动器等 USB 存储设备应在 Type C 端口上工作(通过 DFP 模式提供默认 5V 500mA)。

您能否阐明负载开关设计实现如何实现这两个要求?

此致、

恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载开关不在我的专业知识范围内、但 TUSB320 似乎是该应用的合适器件。

    请看一看 TUSB320EVM。 这可能会为您的设计提供很好的参考: www.ti.com/.../TUSB320-LA-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。