This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:如何在 Linux 4.1.15 内核中调整 DP83849IF

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640063/dp83849if-how-to-adapt-the-dp83849if-in-the-linux-4-1-15-kernel

器件型号: DP83849IF

4.1.15 内核附带 83848 的驱动程序、但驱动程序中没有与 FX 模式相关的代码。 您是否有 83849 的修补程序或驱动程序? 目前、硬件设计仅使用端口 B
下图展示了硬件设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lingwei:

    当前的驱动程序/修补程序不包括光纤配置 — 需要通过搭接启用光纤。 如果无法进行 strap 配置、我可以建议使用本地补丁来启用光纤支持。

    谢谢您、
    Evan