This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于单线的电平转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641335/txs0102-level-translator-for-one-wire

器件型号: TXS0102

尊敬的团队:

我是 Usig 单线制接口。 TXS0102 电平转换器是否可用于单线制接口从 3.3V 到 1.8V 的电平转换。

谢谢、

Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shifali:

    是、TXS0102 支持开漏信号。 请参阅数据表的建议运行条件、以确保器件正常运行。 该器件还具有方便组装的内部上拉电阻、因此无需外部上拉电阻。

    此致、

    插孔