This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB926x FlashBurner 实用程序

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641242/tusb9261-tusb926x-flashburner-utility

器件型号: TUSB9261

TUSB926x FlashBurner 实用程序在.Net 安装时挂起。

Untitled.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在我的终端下载,看看是否有任何问题。  
    您的下载是否在具有额外保护功能(例如工作笔记本电脑/ PC)的计算机上完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一台非域 PC、因此不应该是任何附加的公司安全性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以在笔记本电脑上下载、安装和运行、而不会出现任何问题。

    安装到驱动程序需要相同的先决条件。 请参阅用户指南的第 2.1 节: https://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf?ts = 1777473684158&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB9261

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    能否确认您的安装需要在 Win11 上下载和安装 dotnet 3.5?  我尝试了在 Win11 桌面上安装,它没有问题,相当快, 30 秒或更短。  在 Win11 笔记本电脑上,安装程序下载了一个 dotnet 3.5 安装文件,似乎只是挂起。  我尝试从 Windows 功能启用 dotnet 3.5、时间太长。

    这看起来确实是 Microsoft 问题、因此请继续并关闭案例。  我预计 TI 将无法解决该问题。