This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:原理图检查和帮助

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639243/tdes960-schematic-check-and-help

部件号: TDES960
Thread 中讨论的其他部分: TSER953

大家好、当我们连接 Arducam Tdes960 时、我们的器件可以通过 I2C 检测到它。 当我们连接硬件 TDES960_V1.0.pdf 时 、不会检测到 I2C。 所有电压均正确。 我们已经更改了 I2C 1.8V 并将 1.8V/3.3V 连接到 PDB 引脚、但无法检测到器件、使用 osisiloscope 可以看到 25MHz 的基化。 任何身体能帮助我们解决吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    只是为了仔细检查,你连接到这个 Arducam 板,一切都很好,对吗?

    https://www.arducam.com/arducam-v3link-camera-kit-for-ti-development-boards.html

    但在您自己的定制设计中、无法与 TDES960 器件通信。

    ...

    我可以查看原理图、看看是否有任何迹象。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    是的、正确。 我已经测试了您提到的 Arducam V3Link 套件,它运行良好 — 我能够捕捉视频流,而不会出现任何问题。

    该问题仅在我们的定制电路板设计中出现、我们无法与 TDES960 建立通信。 请查看原理图、不胜感激。 我将很快与您分享相关部件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压电平均符合预期
    1.8V
    1.1V
    3.3V
    它们都很完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    根据原理图、VDD18_p1/2/3 引脚似乎没有连接到 1.8V 电源轨。 我看不到将它们连接到 1.8V 电压轨的网络名称。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好贾斯汀,我希望这是原因让我们明天尝试,让你知道,谢谢你的关注:)

    这可能是您思考的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    是的、这是我认为最可能的原因。 您可以尝试将 A 线从电容器焊接到 1.8V 电源轨。 这可能会有点困难、具体取决于您的布局。 这种返修会在电源引脚上产生一些额外的噪声、但希望仍然处于数据表的噪声规格范围内。 以便芯片加电。

    此外、确保可以遵循上电序列。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Justin 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i2cdetect -y 4.

       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f

    00:             ----- -----  

    10:-------- ----- ----- --  

    第 20 章:一个男人 ----- ----- --  

    30:30 ------ ----- -----  

    第 40 章:我是你的女人 ----- ----- --  

    第 50 章:我是你的女人 ----- ----- --  

    第 60 章:我是你的女人 ----- ----- --  

    第 70 章:我的心 -----              
    现在、它检测到 I2C、我们将继续对其进行处理并告诉您。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 根据 IDX 设置、这是正确的地址。 您应该能够进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    当我们尝试使用 Arducam 板时、它显示了 4 个这样的摄像机。

    当我们连接电路板时、它无法识别摄像头、摄像头具有 9V 电压。 您能查看并给我们一些帮助吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    您是否将 TDES960 板连接到 Raspberry Pi? 您使用的是哪些摄像头? 它们上面有 TSER953 吗?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    我们有自己的定制板, 是的,我们有 4 个摄像头,我从私人消息发送图像给你,我们给了 4 tser953 摄像头,当我们使用 Arducam TDES960 一切工作完美与我们自己的定制板它是 Rockchip RK3566,我们解决了驱动程序和设备树开发,现在我们只需要运行我们自己的 tdes960,我已经发送了它的设计文件给你的私人消息, 我们找不到任何区别,除了你发现:) 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    至少、您应该能够在上电时检测 TSER953 串行器。 在为 TDES960 板上电后、应该通过 PoC 为 TSER953 和图像传感器供电。 如果所有内容都正确上电、则 TSER953 的 I2C 地址应从 TDES960 I2C 总线中可见。

    一些调试步骤:

    1) 您知道 TSER953 上的模式设置是什么吗? 这是由 TSER953 MODE 引脚上的分压器网络决定的。 TSER953 和 TDES960 上的模式设置需要匹配、才能在上电时锁定。

    2) 如果您设置 960 寄存器 0x4C = 0x01、则查看 TDES960 上的 RX 端口 0 寄存器。 确保摄像头模块连接到 RX 端口 0。 然后、读取 TDES960 上的寄存器 0x5B 和 0x5C。

    如果 TDES960 和 TSER953 已正确上电并锁定、则 SER_ID 应填充所连接串行器的 I2C 地址。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justing:

    我们能够通过主板运行 Arducam TDES960 + 4 x Arducam TSER953 + IMX219。 像底部 图片,我们甚至可以得到完美的视频,它的工作像一个魅力. 我已经通过私人信息向您发送了它的图片。

    现在、我们的定制设计 TDES960 可通过 I2C 进行检测。 但是、当我们连接 4 个 Arducam TSER953 + IMX219 摄像头 (比如我们连接到 Arducam TDES960 板)时、我们无法检测摄像头、这一点我们要求您解决。  

    如果我们通过此步骤、后续步骤还将测试我们的定制 TSER953 电路板。  

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这是我们的  
    MODE 和 IDX 选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  
    我想再问一个问题。

    如果我们的布局有问题、这会阻止 TSER953 完全实现锁定、还是只会导致 MIPI 错误?

    例如、如果我们的交流耦合电容器错误地放置在连接器附近而不是 IC 引脚附近、这可能是导致锁定故障的原因吗?

    我问这个问题是因为我们可以通过 I2C 与 TDES960 成功进行通信。

    鉴于 TDES960 和 TSER953 之间的物理连接很小、而我们的设计和数据表之间的唯一主要区别是交流耦合电容器的放置、我想知道这一特定问题是否会阻止锁定。

    谢谢...

    编辑:

    当我检查时、Arducam TDES960 交流耦合电容器具有远 IC 至、而不是靠近Disappointedμ F

    我不知道如何找到问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、我们反复检查了原理图、找不到任何问题、我们正在等待您的建议。

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    [引述 userid=“469780" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639243/tdes960-schematic-check-and-help/6323471

    顺便说一下、这是我们的  
    MODE 和 IDX 选择

    [/报价]

    是的、我看到了这个。 我要求您确认上的 IDX 和模式设置  TSER953 串行器。 确保 SER 和 DES 上的模式设置相匹配。

    如果我们的布局有问题、是会阻止 TSER953 完全实现锁定、还是只会导致 MIPI 错误?

    可以、如果您的布局有问题、可能会导致连接问题。 我们的串行器/解串器器件具有插入损耗和回波损耗限制。 您的布局需要遵循严格的高速布局指南、以确保串行器/解串器器件可以相互锁定。 如果无法检测到串行器、则一个可能的原因是高速通道上出现过多损耗、这意味着串行器/解串器器件无法相互锁定。

    第一步、我要求您读取 TDES960 中的诊断寄存器、以便我们能够缩小根本原因的范围。

    1) 如果您设置 960 寄存器 0x4C =~0x01、则在 TDES960 上查看 RX 端口 0 寄存器/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639243/tdes960-schematic-check-and-help/6323363。 确保摄像头模块连接到 RX 端口 0。 然后、读取 TDES960 上的寄存器 0x5B 和 0x5C。

    您是否已完成此操作?

    ...

    您是否模拟或测量了系统中的插入损耗或回波损耗?

    您在系统中使用的是哪根电缆?

    ...

    我可以查看您的布局、以帮助您检查 PCB 布局是否存在重大问题、但我目前遇到了一些计算机问题。 我看到您共享了 KiCad 布局文件。 您是否可以导出为 Gerber 文件并共享这些文件?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin 我们发现问题,这是关于连接器,我们使用不同的连接器,它是非常敏感的,现在我们将再次生产 FAKRA 连接器,感谢您的帮助,我们将测试并得到你 4-5 周后Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的