This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:ASIL-B CAN 收发器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641327/tcan1044-q1-asil-b-can-transceiver

器件型号: TCAN1044-Q1
主题: TCAN1044A-Q1 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们是否有符合 ASIL-B 等级的 CAN 收发器? 我的客户正在寻找一个 ASIL-B 系统。

BR、

新余市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新余:

    ASIL-B 应在系统级进行评估、而不是通过单个组件隔离进行评估。 即、 符合 ASIL-B 要求的系统目标 应 主要是系统级的、而不是 IC。 因此、客户应结合整个系统的整体安全机制、来满足其系统要求。

    尽管 满足系统级 ASIL B 指标不需要 IC、但所有功能安全文档都在产品文件夹中提供、这是帮助实现 ASIL-B 系统设计的唯一可用文档。 此外、我强烈建议使用 ESD 规格更强大的 A 版本 (TCAN1044A-Q1)、谢谢。

    此致、
    Michael