This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:我无法在官方网站上找到 TCAN1469 的信息。

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1576-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641321/tcan1146-q1-i-cannot-find-the-information-for-tcan1469-on-the-official-website

器件型号: TCAN1146-Q1
主题: TCAN1576-Q1 中讨论的其他器件

TCAN1469 不再销售的原因是什么?
哪个产品替代 TCAN1469?
替换产品与 TCAN1469 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TCAN1469 仍在出售、但其名称更改为 TCAN1576-Q1。 这些仍然是完全相同的部分、这是一款支持 CAN SIC 的 14 引脚局部联网 CAN 收发器。  

    此致、

    Ethan