This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803DGKR I2C 中继器在 B 侧外部上拉

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641154/tca9803-tca9803dgkr-i2c-repeater-external-pull-up-on-b-side

部件号: TCA9803

尊敬的团队:

我们目前正在使用  TCA9803DGKR 我们设计中的 I2C 中继器。

数据表明确指出、​为了确保正常运行、B 侧不应通过外部上拉电阻器连接到 VCCB。

但是、为了保持与其他 I2C 中继器的兼容性、我们的设计包含上拉选项。

在我们当前的设计中、 10K 欧姆上拉电阻器 已安装在 B 侧。

您能否澄清与安装这些电阻器相关的具体风险?

  1. 预计会出现哪些功能故障或通信问题?

  2. 我们是否应该 移除 10k Ω 上拉电阻(或者)该上拉电阻足够高、可以忽略不计?

我们期待您的技术指导。

此致、

Indujha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indujha:

    我需要更多时间来回答您的问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 测量通过其自身电流源的电流、以检测是否有其他器件将线路拉至低电平。 I²C 电流由外部电阻器提供、则 Ω 信号可能并不总是从 B 正确传播到 A

    2.必须移除外部上拉电阻。