This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:我们如何测量 DS90UB635-Q1 CSI-2 HS 接口直流规格的电压

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640574/ds90ub635-q1-how-can-we-measure-the-voltage-of-csi-2-hs-interface-dc-specifications-of-ds90ub635-q1

器件型号: DS90UB635-Q1

您好、

我们在我们的系统中使用该串行器、我需要根据给定的图像测量 VCMRX (DC)、VIDTH 和 VIDTL、您是否可以分步分享过程、以便我可以实施测试。

 image.png

此致、

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这些项在 MIPI 联盟的 CSI-2 合规性测试套件 (CTS) 中进行测试。 如果您想了解更多详细信息、建议参考 MIPI 提供的这些文档。

    此致、

    Thomas