This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:关于将 MRAM 与 TMS320C6747 配合使用的问题

Guru**** 2902750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611574/tms320c6747-concerns-about-using-mram-with-the-tms320c6747

部件号: TMS320C6747

您好、
我正在考虑使用 TMS320C6747 并通过 EMIFA 连接 Everspin MRAM。 具体的器件型号为 MR5A16AUMA45。

我想确认以下几点:

Q1:是否可以将这个 MRAM 用作 EMIFA 上的 16 位异步存储器?

问题 2:RBL 能否在 EMIFA 或引导模式下从该 MRAM 引导?

问题 3:当与 FPGA 共享 EMIFA 总线时、是否存在任何已知问题?

问题 4:我将使用单独的 NOR 闪存启动、但我将使用 MRAM 作为连接到 EMIFA 的外部工作内存。

将 NOR 闪存(用于引导)和 MRAM(用于数据)与不同的芯片选择同时使用时、是否有任何限制或冲突?

此致、
Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、池森启介、

    感谢您的查询!

    明天我需要与 TMS320C6747 EMIF 主题所有者/专家讨论您的问题。

    请预计我们的回复可能会有一些延迟。

    感谢您的耐心!

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、池森启介、

    首先,我要道歉,我的答复中的时间间隔很大!

    Q1:是否可以将此 MRAM 用作 EMIFA 上的 16 位异步存储器?

    答 1。 “至少从引脚连接的角度来看、MR5A16AUMA45 似乎可以正常工作。“

    请预计我的后续行动会额外确认电气和时序参数合规性。

    Q2:RBL 可以在 EMIFA 或引导模式下从该 MRAM 引导吗?

    A2。 “TMS320C6747 TRM 简介“一章“引导注意事项/一节中将 MRAM 列为支持的引导模式 

    Q3:与 FPGA 共享 EMIFA 总线时是否存在任何已知问题?

    A3.“我不知道是否使用了任何不同的 CS 信号。“

    [报价 userid=“601289" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611574/tms320c6747-concerns-about-using-mram-with-the-tms320c6747

    问题 4:我将使用单独的 NOR 闪存启动、但我将使用 MRAM 作为连接到 EMIFA 的外部工作内存。

    将 NOR 闪存(用于引导)和 MRAM(用于数据)与不同的芯片选择同时使用时、是否有任何限制或冲突?

    [/报价]

    A4:“这似乎是一个标准设置、如 TRM 的外部存储器接口 A (EMIFA)/部分示例配置所示。“

    请预计我将在本周结束时跟进。

    感谢您的理解!

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、池森启介、

    对于我 在电气和时序参数合规性方面的响应存在较大的时间差距、我深表歉意。

    《TMS320C6747 数据表修订版》 F (SPRS377F)- DSP EMIFA 硬件接口未将磁阻 RAM 正式声明为支持的存储器类型。

    两者都支持双芯片 R5A16A 存储器+ TMS320C6747 EMIFA 控制器、支持异步接口、16 位宽数据总线和 15 位行/列地址总线以及 3.3V LVCMOS 逻辑。

    但是、MR5A16A 存储器 地址、控制和定义的数据输入最大容量 CI = 8pF 大于允许用于交流时序测量表征的 3pF TMS320C6747 LVCMOS EMIFA 最大输出容量。 这意味着、 一旦连接了 MR5A16A 输入引脚(最大 8 pF)、即使在标称条件下、在 EMIFA 表征期间数据表中 Cout_max = 3 pF 记录的 EMIFA 时序参数也可能无法满足。   

    对于这种潜在的时序合规性问题、我还想指出、我找不到非 TI  R5A16A 与 TMS320C6747 EMIFA 接口一起测试/使用的任何数据。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov