This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD24:不同的引线框

Guru**** 2980270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641189/sn65hvd24-different-leadframe

部件号: SN65HVD24

是否有适用于 PN:SN65HVD20DR 的 2025 年 PNC?

引线框在 2025 年似乎发生了变化、我没有看到 PCN。 零件装配体在墨西哥。

 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    最新的 PCN 于 2022 年。  引线框可能会根据组装地点略有变化。 但这不会影响器件性能。  

    但是、如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    Ethan