This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:EtherCAT 振荡器问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641996/dp83826e-ethercat-oscillator-question

部件号: DP83826E

您好:

我们使用两个 DP83826E PHY、一个用于 EtherCAT、 我们对 X0 和 XI 使用两个独立的振荡器、它们是相同的电路。 使用两个不同的时钟是否有任何问题?

在本文档中、建议采用 DP83826 用于 EtherCATRegistered应用的方法及原因(修订版 C)  image.png

选择的振荡器: HLX-K-F-25.0000M-10-3050-4085
image.png


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    根据Beckhoff 的 PHY 选择指南、两个 PHY 和 ESC 需要共享一个时钟源:

    我不建议在设计中使用两个单独的振荡器、因为这会违反 Beckhofs 指南。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    非常感谢您的答复。 如果我们没有使用分布式时钟、这是否仍是一个主要问题? 我相信它会是,但想确认。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    是的、这将是一个问题。 如果您使用两个单独的时钟源、它们之间可能存在频率偏差。  当不存在 FIFO 时、这可能会导致对数据进行错误采样。

    此致、

    Shane