This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 电源序列

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642114/sn65dp159-sn65dp159-power-sequence

器件型号: SN65DP159

尊敬的先生:  

我们有 SN65DP159 的电源序列问题。

是否需要任何电源序列? 如果 VDD (1.1V) 先于 VCC (3.3V) 斜升。

是否存在风险?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 VDD 和 VCC 稳定之前将 OE 保持为低电平、可避免任何时序要求。

    谢谢

    David