This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:原理图审阅

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635711/dp83tg720s-q1-schematic-review

器件型号: DP83TG720S-Q1
主题: DP83TG720EVM-MC 中讨论的其他器件

我已经为 1000BASE-T1 和 1000BASE-T 设计了一款介质转换器、然后创建了电路图、希望您能对其进行审阅。
我将电路设计基于 DP83TG720EVM-MC、但本设计仅通过跳线设置进行配置、不使用微控制器。

以太网介质 Converter.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kawamura-San、

    我将在本周结束前回顾。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    谢谢你。 希望这可以协助您计划旅行。

    此致、
    Kawamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kawamura-San、

    请在下面查看我的评论:

    1. DP83TG720  应在自主模式下进行搭接(引脚 6 下拉电阻)。 请遵循 DP83TG720EVM-MC 配置:  
    2. 如果您打算将 DP83TG720 设置 为主模式、则应使用 2.49k Ω 电阻器上拉引脚 35。 请遵循以下电路:  
    3.  DP83TG720  和 DP83867 之间的 RGMII 连接 正常。  
    4. DP83867  strap 配置看起来正常。  
    5. 请使用 DP83TG720  和 DP83867 的原理图检查清单再次检查您的设计。 这可在器件各自的产品页面上找到。   

    我们强烈建议使用微控制器来访问两个器件的 SMI 寄存器。 DP83TG720 需要一组寄存器写入、以实现最佳互操作性和 EMC 性能。 此外、如果需要、具有 SMI 访问权限对于进行调试非常有帮助。   

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    >1.

    根据数据表、当配置 (strap) 模式设置为 1 时、配置 (strap) 电阻器列为开路。
    是否应将其配置为下拉电阻器?

    >2.

    我懂了。

    >5.

    没问题。

    此致、

    Kawamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kawamura-San、

    >1.

    自举采样的逻辑电平决定了 LED 输出驱动器的活动状态。 在模式 1 中、由于 PHY 内部的下拉电阻、配置 (strap) 将采样为下拉电阻。 如果按原理图中所示对 LED 进行上拉、则 LED 将无法正常工作:  

    请遵循数据表中的图 16.9、了解带 LED 的自举配置。

      

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    我明白。 需要一个与引脚 6 上的 LED 并联的下拉电阻器。
    由于我打算在从模式下使用引脚 35、这是否意味着还需要下拉电阻器?
    此外、我假设通过 SW1 切换到上拉模式需要将与 LED 并联的下拉电阻器更改为上拉电阻器?

    此致、

    Kawamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kawamura-San、

    对于用于自举的所有 LED 引脚、请遵循图 6-19 中所示的自举配置。

    由于 DP83TG720 上的引脚 6 和引脚 35 应搭接为下拉电阻、因此请遵循具有 LED 配置的下拉自举、如图 6-19 左侧所示。  

    此外、我假设通过 SW1 切换到上拉模式需要同时将与 LED 并联的下拉电阻更改为上拉电阻?

    我不确定 SW1 在原理图上的哪个位置。 如果 SW1 是具有 strap 配置功能的 LED 引脚、请遵循图 6-19 中所示的 LED 配置。  

    此致、

    Charles