This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:IN1 的详细 CTLE 均衡曲线以及对非标准数据速率的支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641767/lmh1219-detailed-ctle-equalization-curves-for-in1-and-support-for-non-standard-data-rates

部件号: LMH1219

您好、 TI 人

我让客户询问 LMH1219 IN1 端口的特定均衡功能。 他们希望获得数据表中提供的内容之外的更多技术详细信息(目前突出显示了速率为 11.88Gbps 的 20 英寸 FR4)。
请提供以下资料:
  1. 在 11.88Gbps 以外的不同频率或数据速率下的均衡性能(增益/覆盖范围)?
  2. 自适应电缆均衡器 (EQ) 是否支持非标准或自定义数据速率? 如果使用超出标准 SDI 频率的速率、自动均衡是否仍能正常工作、或者是否需要手动 CTLE 配置?
此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    他们尝试实施的非标准数据速率是多少? LMH1219 具有 CDR 旁路模式、因此可以以非标准数据速率使用 CDR 旁路模式。 信号仍将由电缆均衡器进行补偿、但将失去抖动滤波和重新计时的好处。

    LMH1219 还具有自适应电缆均衡器、因此均衡功能会自动调整。 您还可以查看其 IBIS-AMI 模型的均衡器函数。

    谢谢

    David