This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:哪一个更适合通过背板应用实现 10Gbps? DS110DF111 或 DS125DF410 或其他建议

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641312/ds110df111-which-one-is-better-for-10gbps-through-backplane-application-ds110df111-or-ds125df410-or-other-recommendations

部件号: DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF410

我正在寻找一个适用于以下使用场景的重定时器:PCB -背板 — 端到端 PCB、–25dB IL、10Gbps 数据速率。 DS110DF111 是否足以满足此应用需求、或者 DS125DF410 是否会好得多?

如果这些建议都不合适、是否有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haoran、

    DS110DF111 和 DS125DF410 都能够均衡 34dB 通道、但可能需要一些 TX 去加重才能实现这一点。

    对于单通道(2 个通道)、DS110DF111 是不错的选择。

    请记住、通常情况下 10G-KR 用于实现自动协商和链路训练的背板。  这些器件支持通过 CDR 旁路进行自动协商、但不支持链路训练。  如果在链路伙伴上禁用链路训练、则这些器件可以正常工作。

    谢谢、

    Drew