This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:2 个器件型号的波动性声明/函

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641966/dp83869hm-statement-letter-of-volatility-for-2-part-numbers

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

您好:

 

对于以下 2 个器件型号、我们需要使用挥发性函数:

  1. TMP117NAIDRVR  
  2. DP83869HMRGZT  

您能帮助我获得这些吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 DP83869 上、 此器件不包含易失性或非易失性存储器、因此此处不适用易失性信函。  

    我已 将您对 TMP117NAIDRVR 的咨询转发给相应的 TI 团队、以获得他们对波动性信函的支持。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我向您发送了电子邮件、因此在此期间我将关闭此主题。  如有疑问、请随时回复电子邮件

    谢谢、

    Hypatia