This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:有多少个内部逻辑元件?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641988/tpld1202-how-many-internal-logic-components-are-there

器件型号: TPLD1202
主题中讨论的其他器件: TPLD2001

你(们)好

1.我们的内部逻辑是否拥有比竞争对手更多的引脚?

在设计电源序列时、我们希望使用 12 引脚连接器、但为了减少逻辑引脚的数量、我们需要切换到 20 引脚连接器。

SLG46120 -> TPLD1202

SLG46620 -> TPLD2001

使用 TPLD 替换电平转换器时、TPLD I2C 时钟频率大约是多少?  

另外、哪一部分更合适?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我不确定您的问题是什么。 您指的是什么电平转换器?

    1.这些器件是 竞争对手的引脚对引脚替代产品 、具有相同的内部模块。

    2. I2C 时钟频率由控制器设置。 在快速+模式下、最大时钟速度为 1000kHz。