This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AVDDFRQ1 - CAN 总线非耦合长度

Guru**** 2983710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641738/tcan1044a-q1-tcan1044avddfrq1---can-bus-uncoupled-length

器件型号: TCAN1044A-Q1

你(们)好  

我想知道如何在具有多个节点的 CAN 总线布线的同时获得 CAN_H 和 CAN_L 线路之间的最大允许非耦合长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manju:

    < 10mm 是更高速度 CAN FD 应用的典型值、 由于速度降低、应能够承受更高的尺寸(典型值高达 30mm)。

    此致、

    Michael。