This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:更高的 EMC 性能:Strap 配置 11 较高。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641593/dp83826ai-better-emc-performance-strap11-high

器件型号: DP83826AI

尊敬的所有人:

我在 DP83826x 和 DP83826Ax‘D的 附录文档中读到、为了获得出色性能、TI 建议仅启用信号/能量损耗 FLD 机制或禁用 FLD。

之后又‘:“为实现更好的 EMC 性能、无论 DP83826Ax“中的模式如何、Strap 配置 11 都必须被拉高。

现在、我将 Strap 配置 1 设置为高电平、因此我只能使用 FLD strap 配置选项 6。

我错了吗? FLD 配置 (strap) 选项也可以通过寄存器进行设置吗?

还是最好将所有内容都保持禁用状态 (FLD 配置 (strap) 选项 1)?

您能澄清一下吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    如果您的设计不需要 FLD、并且您希望获得出色的 EMC 性能、最好完全禁用 FLD。  

    对于 Context FLD、通过提高对启用的 FLD 方案的敏感性、链路的断开速度比其他情况要快。 一些工业应用通常使用的实时协议中都需要此功能、但并非所有用例中都需要使用此功能。 禁用所有 FLD 模式将防止链路在诸如 RX-错误、低信噪比、等等间歇性情况下中断。 从而提供更稳健的链路。 如果您确实需要 FLD 并且无法访问寄存器、那么我建议您如前所述继续使用选项 6。

    是否也可以通过寄存器设置 FLD strap 配置选项?

    是、如果您具有访问权限、则可以通过寄存器 0x000B[3:0]设置 FLD 选项。 这将允许您对 FLD 使用选项 5。

    此致、

    Shane