This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0394:LMH0934 外设故障排除

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641628/lmh0394-lmh0934-peripheral-troubleshooting

器件型号: LMH0394

您好!

该器件的数据表建议在接地的引脚 3 NSDI 上放置一个 37.4 Ω 电阻、该电阻的用途是什么?

我们在实现此器件以将 HDSDI 传递到 LVDS 输出时遇到了一些困难、尤其是此元件发现其位置不当、在数据表中找不到相关说明。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SDI 可以是差分信号或单端信号。 在单端设计案例中、37.4 Ω 将充当虚拟负载、以确保 SDI/SDI#适当 平衡。

    谢谢

    David