This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链路损耗直通:如何检测铜缆或光纤侧在介质转换器模式下是否存在链路损耗

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643413/dp83869hm-link-loss-pass-through-how-to-detect-if-copper-or-fiber-side-has-link-loss-in-media-converter-mode

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

DP83869 用于介质转换器模式(铜缆/光纤)、并启用了链路损耗直通。

如果检测到链路中断、用户如何检测哪一侧导致链路中断?

用户是否可以读取指示哪一侧导致了链路中断的寄存器?

 

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    链路损耗直通将 铜缆和光纤的链路状态连接在一起。  我没有看到 寄存器来指示链路中断是从哪一侧开始的。

    一种更好的方法是在调试链路断开时禁用链路中断直通、从而隔离两个接口。 您是否正在调试系统中的链路丢弃事件?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    链路损耗直通将 铜缆和光纤的链路状态连接在一起。  我没有看到 寄存器来指示链路中断是从哪一侧开始的。

    一种更好的方法是在调试链路断开时禁用链路中断直通、从而隔离两个接口。 您是否正在调试系统中的链路丢弃事件?

    此致、

    Shane