This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509 仿真模型请求

Guru**** 2916780 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640040/tca9509-tca9509-simulation-model-request

部件号: TCA9509

我想对 TCA9509 的 I2C 波形进行仿真、以选择适当的上拉电阻器。

我已经安装了 PSpice for TI 和支持 TCA9509 模型、但找不到。

您能否提供该模型或建议一种替代的仿真方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6063109:

    我需要更多时间来回答您的问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6063109:

    没有用于仿真的 TCA9509 PSPICE 或 TI 模型。  

    有一个适用于 TCA9509 的 IBIS 模型、  

    https://www.ti.com/product/TCA9509#design-development

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我知道您仅提供 IBIS 模型、我将尝试通过该 IBIS 模型进行仿真。

    感谢您的及时回复和支持。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6063109:

    不用客气。 如果没有其他问题、我将关闭该主题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我可以在 PSpice for TI 上通过 IBIS 模型仿真 I2C 波形。

    我使用了 IBIS 转 PSpice 转换器工具: https://www.emisleuth.com/Tools/IBIS-to-PSpice.html

    我使用了这些模型来表示 1.8V > 3.3V 电平转换器波形。

     TCA9509_RVHJNA_18_typ
     TCA9509_RVHJNA_33_typ

    感谢您的支持。

    BR、