This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410:Ref E2E1635901、E2E1633420 | Retimer SMBus 主模式无法正常工作的未决问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641145/ds110df410-ds110df410-outstanding-issues-for-ref-e2e1635901-e2e1633420-retimer-smbus-master-mode-not-working

部件号: DS110DF410

尊敬的团队:

我们现正跟进上一次调查的情况。 以下技术问题仍未解决、并正在影响我们当前的开发时间表。

1. EEPROM 映射和寄存器验证 我们需要执行从重定时器读回活动寄存器值的程序。 目前、EEPROM 加载序列完成(通过转换为低电平进行指示)后 All_done、通道寄存器不会反映预期数据。

请提供具体的 EEPROM 数据写入和文件生成方法、从而确保正确的内部寄存器映射。

SGMII 主模式功能 虽然我们已在从模式下成功验证 SGMII 吞吐量、但在主模式下不会复制性能。 我们需要确定的解决方案或配置调整、以确保主模式完全正常运行。

我们期待您提供及时的技术反馈来解决这些差异。

请求参考:E2E1635901 &E2E1633420

谢谢、

Veeramanikandan S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veeramanikandan:

    我们将跟进您已创建的现有线程。 我现在将关闭它。  

    此致、

    Charles