This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83Q1-EVM:默认/复位寄存器值

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83Q1-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632625/sn65dsi83q1-evm-default-reset-register-values

器件型号: SN65DSI83Q1-EVM

我同时提供了 sn65dsi83q1-EVM 和 sn65dsi85-EVM。  开机和重置后、按下复位按钮。  读取 DEFAULT/RESET 寄存器值时。  全部根据数据表读取 — 寄存器 0x0B 和 0x11 除外。  

我从 0x0B 读取的值为 0x12。  根据数据表 — 它应该是 00。

I 从 0x11 读取的值为 0x55。  根据数据表 — 它应该是 00。

数据表中是否更改了默认值但未更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我将检查 EVM 上的寄存器值并明天返回给您。

    其他寄存器是否根据需要读取默认预期值? 我想确认 I2C 通信成功。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  其他默认值根据数据表读取。  我可以写入和读取寄存器。  

    目前、我要做的就是使用内部 27MHz REFCLK 来生成 54MHz 的连续 LVDS 时钟并实现 PLL 锁定。  I 写入 0x09 0x01、0x0A 0x02、0x0B 0x01、0x18 0x08、0x3C 0x10、 0x0D 0x01。  然后、我读取 0x0A 0x82、0xE5 0x01。  PLL 已启用但未锁定。  我可以看到带有示波器的 54MHz LVDS 时钟。 但是、如果我正确读取 0xE5、PLL 就不会锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好杰拉尔德,请给我,直到明天检查这个,并得到你.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我很抱歉耽误您返回该主题。 我按照数据表中所述的默认设置在启动时检查了寄存器 0xB 和 0x11 并读取 0x00。

    可能是您在初始化期间写入某些寄存器?

    在任何情况下、您都可以使用 DSI 调谐器 GUI 输入显示时序、时钟源(REFCLK 或 DSI 时钟)的配置、并尝试使用测试图形来检查输出是否按预期生成视频。

    此致、
    Ikram