This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:单个 USB 对的 TPD4S009、TVS 二极管数量翻倍。

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643175/tpd4s009-tpd4s009-for-single-usb-pair-with-tvs-diodes-doubled-up

器件型号: TPD4S009

我认为 TPD4S009 可替代不同的 USB TVS 器件。 TPS2E001 没有兼容的引脚排列。 它看起来是一个可用的替代产品、但每条 USB 2.0 线上都有两组二极管、如下所示。 每个二极管的电容为 0.8pF 时、我认为电容不是问题、尤其是当所有 USB 都在一英尺范围内运行时。 我正在寻找关于将 TPS4S009 用作 10 块电路板的子板的其他注意事项。 在原始部分中、引脚 1 和 6 和 3 和 4 是直通、但我有直通的迹线。 想法?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、  

    TPD4S009 使用哪种封装? 是干包装还是另一个? 无论哪种方式、此器件都可在绘制时采用直通布线。 引脚 4 和 6 未在内部连接、允许直通。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我询问的是 DRY 封装、但数据表在引脚 4 和 6 上显示了额外的二极管、因此它属于 4 通道器件、因此可以说是如此。 如果有一个版本的零件与 4 和 6 作为 NC(或 1 和 3,等),那将是伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、  

    我懂了。 该器件的另一个版本采用不同封装 (DQA)、这是一种 10 引脚封装、可实现直通布线。 但是、在 DRY 封装中没有采用直通布线的 4 通道选项。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我重新开始吧。 如果我使用原始图中所示的 TPD4S009DRY。 每条数据线上会有两组二极管。 我认为额外的 0.8pF 不会成为我们的短接问题。 在 USB 2.0 480Mbps 速度下、您是否发现这种“加倍“的做法存在特定问题? 这涉及使用 TPD4S009 替代 实际投入生产的器件。 我可以稍后更改电路板、以便解决使用 TI 器件时出现的问题、但这是关于使用现有电路板构建短期运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、  

    很抱歉混淆。 我们以前没有尝试过、但我没有看到这方面的问题。 对我来说、它似乎几乎像两个并联的二极管、我们通常不建议这样做、因为它们都不会同时击穿或一次击穿。 但由于这是一个短期的运行,那么我认为这应该是好的。

    此致、

    McKenzie