This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1021-Q1:原理图审阅

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640727/tusb1021-q1-schematic-review

器件型号: TUSB1021-Q1

USB-MUX.pdf 

  • 输入: 来自 SoC 的 USB 3.1 Gen2 高速信号(TX/RX 差分对)
  • 应用: 汽车 IVI 系统(USB 数据切换/路由)
  • 输出: 将 USB 3.1 Gen2 信号路由到 USB Type-C 连接器(速率高达 10Gbps)

请告知我、本次原理图审阅是否需要任何其他应用详细信息、或者设计中是否需要任何校正或额外的元件。 此外、如果您有任何布局建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shraven:

      此请求已分配、将很快获得响应。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将尝试在 1-2 个工作日内审查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图审阅:
    e2e.ti.com/.../TUSB1021Q1_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_IVI_5F00_NA_2800_4_5F00_29_5F00_2026_2900_.pdf

    您可以查看 TUSB1021-Q! EVM 作为参考设计。 原理图位于第 3.1 节: www.ti.com/.../sllu392.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh、大家好!

    感谢您先前的支持。

    请查看所附更新后的原理图以进行审核、并分享您的反馈意见。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_MUX.pdf

    我有以下查询:

    1.我们是否需要在 DP/DM 和 SS TX/RX 线路上使用 DLW21SH900HQ2B 共模扼流圈来通过汽车 EMI/EMC 测试? 如果没有、您能否建议任何推荐的替代方案或最佳实践?

    2.信息:我们按照数据表中的建议使用了 ESD 二极管。 请确认。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来我在原理图中的问题已更新。

    [quote userid=“688462“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640727/tusb1021-q1-schematic-review/6337794 我们是否需要在 DP/DM 和 SS TX/RX 线路上使用 DLW21SH900HQ2B 共模扼流圈来通过汽车 EMI/EMC 测试? 如果没有、您能否建议任何推荐的替代方案或最佳实践?

    EMI/EMC 测试是一项系统级测试、在不同设计之间具有很高的性能。 我建议使用 CCM 电阻器 Coly。 如果我们看到 EMI/EMC 问题、则首先组装电阻器、而我们可以组装 CMC。  

    [quote userid=“688462“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640727/tusb1021-q1-schematic-review/6337794 信息:我们按照数据表中的建议使用了 ESD 二极管。 请确认。

    这看起来不错。 为了获得更好的保护、我建议在 ESD 二极管和 TUSB1021-Q1 之间添加一个 0 Ω 串联电阻器。 这将允许对总线进行 RC 调优、以确保在 ESD 浪涌到达 TUSB1021-Q1 之前触发 ESD 二极管。