This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304 OE 输入内部下拉电阻值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643948/txu0304-txu0304-oe-input-internal-pulldown-resistor-value

器件型号: TXU0304

您好、您能否提供 OE 线路上内部下拉电阻的值?
数据表中未提供该值。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Csaba、

    由于 OE 视为输入引脚、因此下拉电阻将为 5m Ω。

    此致、

    Josh