This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FAN31790:FAN31790 的 CLKOUT 连接到第二个 FAN31790 的 XTAL1 或 XTAL2

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: FAN31790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643664/fan31790-clkout-of-a-fan31790-connected-to-xtal1-or-xtal2-of-a-second-fan31790

部件号: FAN31790

在具有多个 FAN31790 的系统中,能否使用 CLKOUT 驱动第二个 FAN31790 的 XTAL 输入?  如果是、是 XTAL1 还是 XTAL2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处循环显示团队成员、以帮助检查此情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您对 FAN31790 的关注。  目前,FAN31790 不支持数字时钟输入信号,仅支持晶体。  所以,如果你想在一个晶体上运行多个 FAN31790 的,那么你需要一个晶体。  

    不过、这是一个非常有趣的功能理念。  我会将其反馈给我们的系统团队、看看我们是否可以在将来的任何 FAN31xx 设备上实现这一点。  

    FAN31790 的每一个运行在晶体上的精度对您的应用是否重要?  我在使用多个风扇控制器查阅的大多数原理图似乎都不使用外部晶体、但可能无法连接时钟。   

    谢谢、

    JD