This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 固件通过 Linux 进行编程

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643562/tusb9261-tusb9261-firmware-programming-through-linux

器件型号: TUSB9261

 您好:

我希望使用 Linux over USB 对 TUSB9261 进行编程。 我在 E2E 论坛上看到可以通过 PM 发送相应的文件。 您是否能够发送 Linux 驱动程序文件并提供有关如何安装和设置它的说明?  

谢谢、

Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将其发送过来。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我找不到任何朋友的请求。  您可以检查是否已发送、或者 如果已发送、我可以在哪里查找?

    谢谢、  

    Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    如果您将我的姓名悬停在 E2E 上、您应该能够查看是否发送了朋友申请、或者您是否可以发送一个朋友申请。 您也应该收到一封电子邮件。

    在我这边、好像是发送的。

    如果仍然不起作用、我可以通过电子邮件发送。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我单击了“接受朋友请求“、但看起来没有完成。

    谢谢、

    Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    嗯、看起来很糟糕。 如果您有一封有效的电子邮件、我也可以通过它发送。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其发送到我的电子邮件。 Muhammed.kakkattil@cct.co.uk

    谢谢、

    Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    抱歉、我实际上无法通过电子邮件发送电子邮件、因为这是一个.zip、被我们公司的电子邮件政策阻止。

    我尝试与同事一起查看他是否可以接受我的朋友请求、似乎转至我在 TI.com 上的个人资料、然后使用+Connect 按钮接受朋友请求:

    我尝试发送另一个朋友的请求,你能尝试通过它接受它,看看它是否有帮助? 很抱歉这个问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过、但看起来仍然一样。

    谢谢、

    Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我拒绝了请求,并从我的身边发送了一个。

    谢谢、  

    Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    我刚给你发了一个 PM、看起来它在我身边接受它。

    谢谢、

    Ryan