This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP120:继续使用 SN75DP120

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643678/sn75dp120-continued-use-of-the-sn75dp120

器件型号: SN75DP120

到目前为止、我们一直使用 SN75DP120。 是否可以继续将 SN75DP120 用于我们的新开发项目? 考虑到供应状态和停产 (EOL) 因素、我研究了是否有新产品可用、但我只能找到新的 4 通道 TDP 系列。 因此、我们考虑继续使用 SN75DP120。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以分享新开发项目的详细要求、以便我提出适当的建议? 我们使用 SN75DP130TDP142 作为可能的替代产品。

    谢谢

    David