This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:什么是

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640966/tca9548a-what-is

器件型号: TCA9548A

尊敬的 TI

什么是 Vo(SW)(开关输出电压) ?
例如、Vcc =1.8V、典型值为 1.1V。
这是否意味着 VoL max 变为 1.1V?

武史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VO(SW) 与 μ I²C 通信无关。

    没有 VOL 、因为 TCA9548A 是模拟开关。 SCL/SDA 引脚和任何有源通道之间的连接的行为类似于低电平信号电阻器;请参阅 RON 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯·拉迪施

    非常感谢您的回复。

    你的意思是 Vo = Ron×io 吗?

     例如、如果 IO = 10mA 且 Vcc= 1.8V、Vol 变为最大 700mV?

    武史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    输出电压将是输入电压减去开关上出现的压降 (Vo = VI - Ron * I)。 打开开关将为输入信号创建一个通道。 输出信号的电压在很大程度上取决于输入电压和输出端的等效电阻、但开关的导通电阻会导致一定的压降。 您的系统很可能没有与数据表 Ron 部分中使用的测试条件相同的电流、因此请务必加以考虑。

    -猎人  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hunter  

    非常感谢您的回答。

    我能理解你的解释。

    -武史