This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410 - RO 显示 AB 总线上不存在的额外数据

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641883/thvd2410-thvd2410---ro-shows-additional-data-which-is-not-on-ab-bus

器件型号: THVD2410

尊敬的团队:

我们在一个产品中的多个电路板上使用 THVD2410DR、通过 RS485 (TTP) 进行连接。 除了 TI 器件、我们还有其他制造商作为替代产品

其中一个安装了 TI 器件的生产板目前面临问题。 未报告其他制造商的问题。

问题:RO 显示不在 RS485 AB 总线上的其他数据(参见图 1)

TI_Image-1.png

示例设置

TI_Image-2.png

原理图如下所示

TI_Image-3.png

其他一些信息:

  1. 当尝试在隔离部分侧探测 DE、RE 时、未观察到 FF 数据
  2. 当尝试在非隔离部分侧探测 DE、RE 时、持续观察到 FF 数据
  3. 此 FF 数据仅在一个 PCBA(安装了 TI 器件)中观察到。 并非在所有 TI 安装的 PCBA 上

请您优先支持这方面的工作、并帮助我们跟踪问题。

如果需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢

ARFAJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arfaj:

    感谢您在 E2E 上联系我们。 很遗憾听到有关此问题的消息。  

    能否测量 R 引脚被驱动为低电平的精确时间?  

    您还能提供另一个放大干扰的波形吗?

    从我看到的情况来看、该问题看起来与任何收发器中可能存在的常见 RS RS-485 干扰非常相似。 以下是有关它的更多详细应用手册(其中专门对 THVD2410 进行了测试): https://www.ti.com/lit/an/slla660/slla660.pdf 

    如果 DE 和 RE 引脚单独启用、请尝试在启用 RE 引脚之前添加延迟。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持

    R 引脚驱动为低电平时的精确时序图像如下所示

    关于其他数据 FF - 36us

    额外数据脉冲宽度 — 12us

    希望图像现在可以。 如果需要更多详细信息、请告诉我

    其他详细信息:

    正如我之前告知的、我们在现场安装了 1000 多个器件、仅在安装 TI 器件的 1 或 2 个电路板上就会出现此问题。

    谢谢

    Arfaj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arfaj:

    我看得更近了、我看到您的波形存在几个不一致之处。  

    您的 A/B 探头设置可能不正确。 要么将它们切换、要么数学函数将 A-B 数学向后移动。 当 D=高电平时、A-B 应为高电平。  

    第二、我看到当 DI 线路切换时、它反映在 A/B 引脚上。 但是、根据您的波形、DE 被禁用。 如果驱动器被禁用、这毫无意义。  

    此外、RE 引脚具有反相逻辑:/RE。 在您的波形中、当/RE 变为高电平时(意味着接收器被禁用)、我们会看到 R 引脚切换。 请仔细检查您的标签。  

    但是、当 R 为低电平时、~10-12us 的时间会确认它是失效防护计时器。 总线上必须有足够的电容、以便 A/B 差分电压降低到足以触发计时器。 我链接的应用手册直接适用于您的情况。  看起来、当 A/B 引脚降至~0V 时、它会短暂进入未定义的接收器区域 (VTH-< VOD < VTH+)。  

    我收集了另一个波形、解决了我提到的问题、并在 R 引脚下降至低电平时立即放大 A/B 总线引脚。 我猜是 A/B 引脚上的高电平->低电平转换存在一些噪声或存在很大的电容、因此有足够的时间触发失效防护计时器。  

    一种潜在的解决方案是在 A/B 转换发生后启用接收器(允许总线耗散)。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我的探测点不在收发器端 正如我先前所说的、

    1. 当尝试在隔离部分侧探测 DE、RE 时、未观察到 FF 数据
    2. 当尝试在非隔离部分侧探测 DE、RE 时、持续观察到 FF 数据。

    出于上述原因、我对以下位置进行了调查

    根据要求、我在观察到 FF 数据时附加了 AB 的放大图像

    如前所述、我在 DE 禁用和 RE 启用之间添加了额外的延迟。 将延迟从 2us 增加到 35us。  

    长期测试正在进行中。 到目前为止未观察到其他数据“FF“。

    如发现任何结果、将会更新。 同时、请告诉我您是否有任何其他发现

    谢谢

    ARFAJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arfaj:

    我想我误解了几件事、非常感谢你们的澄清。  

    运行已进行。 到目前为止未观察到任何其他数据“FF“。

    明白了。 关闭此主题、但如果您有更多问题、请随时与我们联系。  

    Ethan