This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:双路 LM670S 控制

Guru**** 3012730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643059/dlp670s-dual-plm670s-control

器件型号: DLP670S

您好:

我有 2 个单独的 P67 PLM DLPM670NIREVM。 我想从同一台计算机上操作它们以显示 2 个单独的视频输出。 它们均通过单独的 HDMI 和 USB 电缆连接到 PC。

IMG_2247.jpeg

 我有两个版本的 lightcrafter 5.1 和 5.3、然后我使用 hidhide 配置客户端从另一个版本的 lightcrafter 中隐藏一个 PLM、将两个 lightcrafter 连接到 PLM。

然后、两个 lightcrafter GUI 都连接到 PLM 并变为绿色。 我在图形模式下设置了一个序列并运行它、这样会在 PLM1 上显示我的显示结果。 然后,我设置的序列为其他灯具,当我运行它显示在 PLM2 上的显示,但杀死了在 PLM1 上的视频。  

是否有办法同时运行两个 PLM?  

谢谢

Jakub

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    感谢您来到 E2E 论坛咨询您的问题!

    这很有趣、但遗憾的是、我们不支持 LightCrafter GUI 的多个实例。

    当您说视频已被终止时、源不是从计算机输出、还是 PLM 上的图像没有改变?

    我 不明白这是在哪里打破? 您的视频源是否将两者都识别为外部显示器?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    当我按下启动序列在视频模式在 lightcrafter 1 显示我的壁纸在 PLM1。 当我在 lightcrafter 2 的视频图形模式下按启动序列时、PLM 2 上会显示显示、但 PLM 1 随后会恢复为空白。

    两个 PLM 都被识别为显示器。

    尽管它显示两者都已连接、但仍可能存在一些底层共享资源。

    谢谢

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    抱歉、这听起来很正确。 遗憾的是、我们不支持 GUI 的多个实例、它必须通过将 USB 命令从一个实例切换到另一个实例来执行某种操作。

    这个 hidhide 客户端可能会切断与 GUI/EVM 的通信、而它仍在 GUI 中显示为“connected“。

    我会首先调查这个问题、但如果您在这里有任何发现、请告知、这是您正在做的非常有趣的工作!

    此致、

    Aaron