This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11EVM:当 TUSB2E11 用作外设中继器时、它是否会检查来自 eUSB 设备的数字 ping?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642579/tusb2e11evm-when-tusb2e11-works-as-a-peripheral-repeater-will-it-check-the-digital-ping-from-eusb-device

器件型号: TUSB2E11EVM
Thread: TUSB2E11 中讨论的其他器件

根据 eUSB 规范、器件 (eUSPn) 应在检测到 EOP 的第一个下降沿时以数字 ping 进行响应。
当 TUSB2E11 用作外设中继器时、它是否会检查来自 eUSB 设备的数字 ping?
如果不是、TUSB2E11 是否会使用其他机制来检测断开事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    数字 ping 仅用于本机模式连接、因此 eUSPn 中有 n。 如果是中继器连接、则不应存在这些数字 ping。

    对于中继器连接、端口复位用于指示发生了断开、在 eUSB2 规范的第 3.3.8 节中进行了定义。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    非常感谢您的迅速回复。
    您的意思是 eUSPr 是否可以使用 端口复位来 通知 eDSPp 断开连接事件、无论是软断开还是静默断开?
    假设 eUSPr 遇到意外欠压并断开连接、但 eDSPp 仍在传输数据、
    如果 eUSPr 的端口复位与来自 eDSPp 的数据重叠、是否存在任何 EOS 问题?

    顺便说一下、我找不到第 3.3.8 节(控制消息信令)中的定义、您是指第 3.3.9.1 节吗?   



    此致
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、我的意思是第 3.3.9.1 节。 我当时查看的是旧版本的规范、抱歉。

    您的意思是 eUSPr 是否可以使用 端口重置来 通知 eDSPp 断开连接事件、而无论这是软断开连接还是静默断开连接?

    正确、无论发生哪个断开事件、eUSPr 都会使用端口复位。 我认为静默断开主要用于本机模式。

    假设 eUSPr 遇到意外欠压并断开连接、但 eDSPp 仍在传输数据、
    如果 eUSPr 的端口复位与 eDSPp 的数据重叠、是否存在任何 EOS 问题?

    我认为 EOS 不应该有任何问题。 这主要取决于断开连接的发生方式、即 HS 器件被断开、或者 LS/HS FS 链路声明断开连接。 对于 LS/LAN FS 设备、外设中继器负责检测连接中的断开情况、而不是检测设备/外设中的断开情况。

    在该规范中、对于 HS 断开连接、它简单地说明为器件已断开连接、并未说明外设器件和中继器的作用。 这是因为 HS 断开由主机中继器处理、而 LS/LS FS 断开由外设中继器处理。

    eUSB2 规范的第 5.5.5、5.5.6 节和第 5.5.7 节提供了更多详细信息。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    再次感谢您的迅速答复。
    在第 5.5.5 和 5.5.6 节中、在 eUSPr 传输 XeSE1 以触发软断开之前、eUSB2 状态为 空闲、eD+/D-上有 eSE0、因此不存在 EOS 问题。
    但是、如果 eDSPp 不检查数字 Ping、则可能会在 eUSPr 遇到欠压复位后继续传输数据。
    您能否详细说明外设中继器如何处理它?   



    此致
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    让我再深入研究一下这一点、看看预期行为会是什么、因为该规范未定义在有效 USB2 连接期间器件突然复位时的预期行为。 我最初认为、从器件检测到 SE0 会导致外设中继器进入默认状态、或者从器件重新启动进行的端口复位将导致外设中继器进入复位状态。

    谢谢、

    Ryan