This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:LVDS 和 MIPI 多路复用器多路信号分离器的引脚交换

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642885/ts3dv642-pin-swapping-for-lvds-and-mipi-mux-demux

部件号: TS3DV642

您好的团队、
 
我们目前正在研究一个 “IMX95 网关工程“  、其中我们在我们的工程中使用了以下器件进行 MIPI LVDS 开关、
 
MPN: —  TS3DV642RUARQ1
 
我们  在电路板上面临 MIPI 和 LVDS 信号布线的可行性问题。 我只需要确认:我们可以交换时钟信号吗? 数据表提到、时钟信号连接到 HPD 和 CEC 引脚、以实现布线可行性
 
此外、  根据我们布局布线的可行性、确认我们是否可以交换 D0+和 D0- Dn 间对间信号。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我假设您应该能够通过 HPD 或 CEC 路由时钟信号、因为数据表中将 SCL、SDA、HPD 和 CEC 视为相同的。 这些引脚应该是具有相同规格的功能等效无源开关。  

    是的、您可以交换差分对间信号、但要确保下游器件支持极性反转。

    谢谢您、

    Aidan