This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2044:使用 TDP2044 和 TPS26750 与 DisplayPort 兼容的 USB-C 端口?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2044, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635041/tdp2044-displayport-compatible-usb-c-port-using-tdp2044-and-tps26750

器件型号: TDP2044
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

您好的团队、

是否可以使用 TDP2044 和 TPS26750 通过 PD 构建符合 DP 交替模式的 USB-C 端口?

我知道目前没有支持 DP 交替模式的目录器件、因此我想知道这是否是一种选择。

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu-san

    所需的 DP 数据速率是多少? TDP2044 可以作为适用于 USB-C DP 交替模式的四通道 DP2.1 转接驱动器。 我将让 PD 团队就支持 DP 交替模式的 PD 控制器提出建议。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-san:

    这适用于什么终端设备? 您是否遵循 DisplayPort 的特定参考设计?

    谢谢、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David San、Adrian San、

    感谢您的答复。  

    这是针对什么终端设备的? 您是否遵循 Display Port 的特定参考设计?

    应用是视频切换器。 无需 Thunderbolt、因此我不会关注任何 DisplayPort 参考设计。 我需要 USB-DP PD 交替接收器。

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    遗憾的是、我们目前的通用目录中没有支持我们推荐用于新设计的 DP 交替模式的器件。

    谢谢、  

    Adrian