This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146-Q1:TUSB1146-Q1 + TPS65987D、无固件刷写

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146-Q1, TPS65987D, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643143/tusb1146-q1-tusb1146-q1-tps65987d-without-fw-flashing

器件型号: TUSB1146-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTUSB1146

您好!

我无法了解 TUSB1146-Q1 和 TPS65987D 中加载的“标准“固件是什么、以及它是否能够支持我们的应用。

我们的用例非常简单、我们希望使用 USB-C 交替模式将 Jetson Orin 连接到外部显示器、而无需复杂的 PD 协商(我们的应用最多需要 5V 1A、通常总功耗约为 1W)。

我们订购了 TUSB1146-Q1 EVM 套件、经过测试、可在不闪烁任何内容的情况下查看其是否工作正常、这款套件也适用于我们的意图显示和其他型号。  

问题是: 我们是否可以使用 TUSB1146 + TPS65987D、而无需对其中任何一个都进行刷写、并且像 TUSB EVM 套件中那样直接连接原理图? 我无法找到有关这些器件的“标准“配置或 TUSB EVM 套件中预加载的固件的任何详细信息

此外: 如果固件刷写是必需的、那么对于我们的应用、TPS 外部存储器是必需的还是可选的?

 

非常感谢大家观看视频、

Mihnea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB1146-Q1 无需任何固件即可正常工作。 但是、PD 控制器需要固件。

    我可以通过 PM 分享 PD 控制器的 TUSB1146-Q1 EVM 原理图、布局和.bin 文件。 请在 E2E 上接受我朋友的申请。