This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:来自 FLEX_Texas 的数据请求

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643172/tpd4e001-data-request-from-flex_-texas

器件型号: TPD4E001

尊敬的团队:

美好的一天!

1.AM26C31IDE4
2.AM26C31IDG4
3. AM26C32IDE4
4.LM393ADE4
5.LM393ADG4
6.MAX32322CPWE4
SN74LVC06APWE4
8.74AHC1G125DCKRG4

对于上述 PN、请提供以下要求的详细信息:

1.更正可订购 PN
生命周期状态(活动/NRND/ EOL)
3. RoHS(豁免/不豁免)
4.MSL 级别
5.包装类型(卷带/散装/托盘)
6.卷带间距 (mm)
7.胶带宽度 (mm)
8.极性 (Q1/Q2/Q3/Q4)
最高温度(峰值温度°C)
10.最高峰值温度的时间(秒)
--------------------------------------------

SN74LVC1G07DCKRG4
2.74AHC1G125DCKRE4

为此、请提供以下详细信息:

包装类型(卷带/散装/托盘)
2.卷带间距 (mm)
3.胶带宽度 (mm)
4.极性 (Q1/Q2/Q3/Q4)。

此致、

Ajmeeri AH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajmeeri:

    我建议查看这些器件的数据表。 我们的数据表通常有 “机械、封装和可订购信息“部分、其中应该包含此信息。

    另外、作为 E2E 上的简短说明、问题将根据器件型号自动分配、因此如果您希望正确分配问题、请不要提交这样的大列表、而是针对不同的器件提交不同的问题。