This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9847:多路复用器与开关?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9847, TCA9848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643108/tca9847-mux-vs-switch

器件型号: TCA9847
主题中讨论的其他器件: TCA9848

TCA9847 数据表 (SLVSLJ4) 将其描述为 I2C 多路复用器、我知道这意味着它一次选择一个子总线。

但是、表 7-2(命令字节)和第 7.2 节(原理图)使其看起来更像开关(同时选择任意/所有子总线)。 事实上、第 7.5.4 节明确指出“可以同时选择多个 SCN/SDN 通道“。

TCA9847 是否真正是开关而不是多路复用器【数据表中的错误】? 如果是、它与 TCA9848 有何不同? (我尝试比较数据表,但很容易遗漏超过 39 页的数据表。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    TCA9847 是 8:1 多路复用器、而 TCA9848 是 8:1 开关。 您可以查看 应用手册以了解更多详细信息。 感谢您指出第 7.5.4 节中的不匹配 — 似乎 TCA9847 数据表需要更新:)

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我认为我们仍然更喜欢开关 (TCA9848)、但我很好奇多路复用器是否具有某些优势。