This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:VDD33 具有来自 VDD 的漏电流

Guru**** 2988130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642972/tusb8042a-vdd33-has-a-leakage-from-vdd

器件型号: TUSB8042A

当 P3V3_AUX 未就绪时、VDD3 会有一个漏电流。 当 NOPOP L13USB3 时 P3V3_AUX 看起来很好。您有任何意见和建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 L13USB3 后、P3V3_AUX 看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否同时在 GRST、3.3V 和 1.1V 下获取波形?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否可以在 VDD3p3 之后将 Vdd 设置为?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根本原因是什么? 从规格角度来看、VDD 应在 VDD3P3 之前上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这里是“VDD3p3 之后的 Vdd 设置“。 请回顾、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      关闭电源看起来也不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的上电和断电序列看起来良好。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是根本原因和解决方案?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 和 VDD33 之间有一个二极管、如果 VDD 比 VDD33 更早上电、则有从 VDD 到 VDD33 的电流路径。

    因此, 它更倾向于比 VDD 更早上电 VDD33 并在 VDD33 和 VDD 稳定后至少 3ms 保持 GRST 低电平。

    好极了

    Brian