This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:TRA 误触发问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642922/tca9511a-tra-mis-triggered-issue

器件型号: TCA9511A

尊敬的专家:

我的客户将 TCA9511 + F280039 (SLAVE) 组合用于 I2C 接口、他们会在 SCL 线路上看到意外的虚假时钟、这可能是 RTA 误触发的结果。

当主器件将地址发送到 F280039 请求读取时、会发生此问题。 该地址已与 F280039 中的地址匹配、因此 F280039 应发送一个 ACK 以通知主器件:

以下是波形:

 

为了更好地演示、这里是同一张图片、没有任何标记  

我们的理论是 RTA 是误触发的。 由于 TCA9511 已声明 RTA 误触发的风险、因此当 VoL 过高(本例中为 TCA9511 的低电平输入为 0.68V)时、客户应考虑降低 VoL

但是、TCA9511 位于终端用户电路板上(不是客户电路板)、因此他们只能建议终端用户减小 Vol 在他们给出建议之前、他们想要商榷、如果这是 RTA 的结果、并且如果将 Vol 降至 0.6(或其他建议阈值)、则可以解决该问题。

您能介绍一下以下内容吗?

  • 这是 RTA 导致错误上升沿临时的行为吗?
  • 如果终端用户将 VoL 降至 0.6V(或其他推荐阈值)以下、能否确保不会触发 RTA?  

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    将此主题发送到电子邮件。

    此致、

    Tyler